欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

自动滑台的构成范例

  • 2022.06.21 09:54:01
  • 米思米
  • 1455

自动滑台的构成范例

   ※关于控制器和驱动器等控制部件,请根据客户的环境选择。请按轴数准备自动滑台本体用电缆。


构成示例1:使用PLC控制时

  构成如下所示

自动滑台的构成范例


构成示例2:通过PC使用程序等控制时

  请在构成范例1的基础上准备控制软件和PC等(粉色部分)。

  请根据需要使用手持终端设备。

自动滑台的构成范例


构成示例3:使用手持终端设备时

  这是操作自动滑台的最小构成,无需PC和控制软件等。

自动滑台的构成范例

  ※1 还备有4m、6m电缆。

  ※2 微步控制器的型式后带“-MS”、带通用输入输出连接器的型式后带“-IO”。

  ※3 还备有机器人电缆[耐弯折](MSCB□□-R)、4传感器用电缆(MS4CB)。

  ※4 备有RS232-C型电缆。(型式:MSRS232C)

  ※5 连接控制器(MSCTL102),可手动操作连续驱动、步进驱动、原点复位、程序执行等。

  (无法创建、编辑程序。)

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities